“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,
我的一位客户正在考虑将 TPS3703-Q1用于其新产品。
目前,他们有以下问题。
请给我回复。
问:根据设备的电气特性,放置在5V 阈值选项的 SENSE 和 GND 之间的内部电阻 器为3.3Mohm (5V/1.5uA)。
内部电阻值是否根据 TPS3703-Q1阈值选项更改?
或者电阻值是否与所有阈值选项相同?
请你作出答复。
此致,
卡祖亚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的一位客户正在考虑将 TPS3703-Q1用于其新产品。
目前,他们有以下问题。
请给我回复。
问:根据设备的电气特性,放置在5V 阈值选项的 SENSE 和 GND 之间的内部电阻 器为3.3Mohm (5V/1.5uA)。
内部电阻值是否根据 TPS3703-Q1阈值选项更改?
或者电阻值是否与所有阈值选项相同?
请你作出答复。
此致,
卡祖亚。
您好,ISA,
非常感谢您的回复。
客户想要计算 9.1.4可调电压阈值部分中描述的误差
TPS3703-Q1数据表(版本 SBVS344D)第20页上。
他们正在考虑使用1.2V 和3.3V 版本。
如果是1.2V 和3.3V 版本,请告诉我 SENSE GND 之间的电阻器总值是多少?
或者,请告诉我,当1.2V 和3.3V 应用于 Vsense 时,Isense 值是多少?
再次感谢,致以诚挚的问候,
卡祖亚。
您好,
基于此 E2E:内部梯子最坏的情况是3.3毫秒。 我们在 R1/R2上没有更多的粒度,但根据阈值很容易找到比率。