This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:应用此部件以监控和限制蓄电池放电电电流。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067890/bq24780s-application-of-this-part-in-order-to-monitor-and-limit-battery-discharge-current

部件号:BQ24780S

我们希望了解如何:

1)使用 PROCHOT_,IDCHG 和 Ilim 限制蓄电池放电电电电流和限制条件下的相关行为。

2)我们可以使用 BQ24780S 作为电池放电安培表吗?

请提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    1.不能,您不能依靠 BQ24780S 来限制电池的放电电电电流。 数据表上的大多数放电限制说明 仅在设备处于 混合升压模式时适用。 在典型的 BQ24780S 设计中,电池电流始终可以通过 BATFET 的主体二极管放电,并且没有任何限制。 但是,您可以使用单独的电池保护器/电量表/监护仪来执行一些电流限制。

    2. BQ24780S 设计为充电器。 充电器是一种电源传输设备。 建议使用仪表/保护器/显示器来监控电池电流。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们的充电器端为19.5 +-1 V;电池端的电压可能低至12.5V。

    您是否认为充电阶段最大跨电压为8V 的身体二极管会引起问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您好!

    如果您在谈论 BATFET 的主体二极管,那么答案不是您所使用的 FET 的额定电压是否足够高。

    主体二极管与实际二极管类似,其反向阻塞额定值与 FET 的电压额定值相同。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭召您好,

    用于 IC 上的 IDCHG 引脚。 我们能否更清楚地了解 PIN? 如果充电器未限制放电电流,IDHG 针脚的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您好!

    仅 当设备处于混合升压模式且通过 Ilim 针脚(而不是 IDCHG 针脚)时,电池放电限制才适用。 有关详细信息,请参阅我的同事的回答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764931/bq24780s-learn-function-with-discharge-current-regulation 

    IDCHG 引脚是一个输出引脚,用于监控放电限值。 它不是充电器的输入。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭召您好,

    感谢您的回复。 完全了解 IC 充电器在正常模式下不支持放电限制。

    我们想知道的是,是否可以测量 IDCHG 引脚以监控放电电流。 根据先前的讨论,在正常模式下,这听起来不可靠。 或者我用另一种方式改变我的问题,即使正常模式不支持放电电流限制,IDCHG 在正常模式下可以做什么?

    谢谢

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您好!

    是的,您可以使用 IDCHG 引脚监控放电电流。 请参阅以下数据表针脚描述部分。



    您可以在 任何情况下使用 IDCHG。 确保将 EN_LWPWR 设置为“0”。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    我按照您的指示将0x12H 设置为0x6109 (旧值= 0xe109)。 然后测量输出电流为1 A 时的 IDCHG 电压,但值= 0 mV

    您是否有任何关于该问题的建议?

    谢谢

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您好!

    您还需要将 EN_IDCHG 设置为“1”。  

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”