This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:可调电源输入:24V |输出:5至22V

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070141/lmz14201h-adjustable-power-supply-vin-24v-vout-5-to-22v

部件号:LMZ14201H

您好,

我´m 使用 LMZ14201H 提供可调功率

VIN:24V

输出电压:可调范围为5至22V (或最大可能的任何电压)

输出电流:3A

我们的想法是用一条诗实现 Rfbb。

问题是如何选择罗恩。 是否还需要对其进行调整,或者是否有适合所有输出电压的“中间路”?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Stefan,我最关键的是确保在整个 Vout 系列中注入足够的波纹。 外部波纹喷射电路的正确设计和/或 FSW 的自适应可确保设备具有足够的波纹喷射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马歇尔,您好,感谢您的回复。 您能更详细地了解什么是“外部波纹喷射电路”以及如何设计它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    以下是一个可能有助于解释这一概念的参考

    www.ti.com/.../slva653.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 我至少有一点理解。 ´m 我还不知道计算需要什么值。

    ´m,要计算方法1中的 RC,我需要知道我不知道要使用什么的 Ilmin。

    如果我选择方法2,CFF 的计算值约为10µF。这是否现实? 如果选择的值太大,是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    在进一步挖掘此设备的运行情况后,我发现脉动注入是内部产生的。

    有了 Ron 和 Cout 的适当选择,我相信您会发现性能可以接受。

    我建议您选择 Ron 为499kOhm,Cout 为100uF。 较低的切换频率应确保您有足够的波纹以进行适当的调节。

    为了进行实验,我建议您在输出电容器中添加一个系列“ESR”电阻器,以便在评估中发现的情况下,在输出电压较高时,提供额外的 ESR 波纹,以确保稳定性 。

    由于这是一种相当独特的设计,因此需要进行一些实验。 我可以在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 我将同时使用10uF CERCAP 和100uF ELCAP 作为 Cout。 而不是添加 ESR_ANT阻 器。 因此,我可以卸下 CERCAP 以增加 ESR。 你觉得这是不够的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    我认为您最好(至少对于原型板)为带有输出电容器的 ESR 电阻器配备离散电阻占位器。

    这将带来更大的灵活性。