This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池未刷新

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068055/bq27426-the-battery-has-not-been-refreshed

部件号:BQ27426

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 BQ27426时,首次开机时将获得电源,但电源永远不会刷新。 例如,当打开电源时,无论电源是充电还是耗电,其功率都是50%,并且它永远不会随着时间的推移而变化,并且始终保持50%。 Linux 源代码中使用的驱动程序是 bq27xxx...。

您可以帮助检查可能的原因是什么? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因有很多。 如果不了解您的系统,就无法说更多了。

    TI 不维护 Linux 驱动程序,因此如果是驱动程序问题,您必须在系统上调试此部件。

    关于仪表:必须配置仪表才能正常工作。 您如何配置仪表?

    您是否可以从仪表读取电流,电压和温度,并报告系统的实际值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户根据 GM.FS 设置参数。

    可以读取电压和温度,但电流始终为0。 电流感应似乎没有打开。 如何设置参数以打开电流感应?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查校准等级中的 CC 增益。 它不能为零。 仪表使用该数字将库仑计数器 ADC 的结果转换为 mA 单位。

    同时确保校准等级中的去带设置不超过预期电流。 仪表将使低于此阈值的所有电流归零。

    如果您可以接触电路板上的感应电阻器,则可以测量感应电阻器的压降。 如果存在大量电流,则不能为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 配置  CC Gain 后,将出现电流。 但无论充电还是放电,电流始终为负。  flags()[DSG]保留1,无论充电或放电。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查感测电阻器上的电压。 这应根据充电/放电方向改变位置/倒置。 仪表将报告放电的负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    flags()[DSG]在高电流时发生变化,但在低电流时不会发生变化。 例如:正在充电时 flags()[DSG]= 0。 在-100mA 下放电时,flags()[DSG]不会变为1。 但当在-500mA 下放电时,Flag()[DSG]变为1。 这是什么原因?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果放电电流超过 DSG 电流阈值(0.1Hr 率),DSG 将被设置为1。 默认值=167 ,表示 C/16.7。 因此,[mA]中的阈值是设计容量[mA]/ 16.7[h]。