This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:在引脚5与安培之间放置一个小电容器是否正常;6?

Guru**** 2503145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070999/ucc28701-is-it-ok-to-put-a-small-capacitor-between-pin-5-6

部件号:UCC28701

您好,

有一个调节问题,我们发现在引脚5和6之间放置一个非常小的电容器是有帮助的。在这种设计中,修正该调节所需的电容为27pF。如果我们这样做,是否有任何问题?  

数据表警告电容器可能会干扰准确的波形感测。但还有其他风险吗?  

谢谢,

凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是 VS 引脚,建议 在该引脚上使用小于3.3 pF 的电压。  如果您遇到调节问题,可能是辅助绕组太吵,或者您的布局可能会受到噪音的影响。

    数据表的第11部分提供了布局指导以及如何使布局噪音更小的示例。

    辅助绕组上没有噪音,这一点非常重要,以防止意外触发故障。  以下链接将带您进入应用手册,说明辅助绕组故障感应的常见问题以及如何将其删除。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克!

    我们确实与您一起讨论了布局,但未发现任何问题。 另外,大约有9种不同的变压器设计,目前使用的是最好的。 这款27pF 的工作效果似乎很好。 如果电容太高,错误行为应该是什么? 为了证明或证明这是一个问题,我可以做什么类型的测试?

    谢谢,
    凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果不是布局,这可能与变压器相关。   

    阅读应用手册查看 CS,Aux,Vout 和 Vdd。  如果辅助套不干净,您将遇到法规问题。  必须在 VS 引脚上安装27 pF 电容器,这表明 Vaux 发出噪音。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    布局看起来不错。我们做了一个审查,没有什么突出的问题。变压器有9个不同的迭代,所有不同的绕组排列,屏蔽等,最好的是被选中的。

    您能否询问设计团队使用27pF 有何影响?  

    谢谢,

    凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 VS 针脚被大量过滤,可能会发生以下情况。

    1.输出  调节可能不正确  

    2.电压输入可能无法正常工作,因为当开关打开时,IVSL 将通过电容器而不是从 VS 针脚中输出。

    如果设计布局正常,则变压器会发出噪音。  您可以看到这一点,并按照以下应用手册中的说明使用缓冲和适当夹紧来解决这一问题 。https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致,