This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:电感器的计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070628/lm5001-calculation-for-inductor

部件号:LM5001
“线程: LM5157”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户希望将 LM5001添加到他们的设计中,但发现没有计算来在数据表中设置电感器值。 于是我们去 WebBench 看看它的建议,它不喜欢它们的输入电压为3.1伏,尽管数据表说零件的电压一直很好,一直到这个水平。  

您能否 快速查看问题所在?  可能低输入电压和高输出电压(最大40V @0.5A)不适合 LM5001… 但数据表中似乎没有任何其他内容。

-米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米切尔,

    功率级设计人员是这种情况的最佳工具。

    输入基本数据,您可以看到交换机中的电流对该设备来说要高得多:

    您可能需要使用和外部交换机(即使 LM5157也只能达到6A)

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    谢谢,这非常有帮助! 您能告诉我如何在功率级设计器中获得该图像吗?

    -米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米切尔,

    您可以从 TI 主页下载功率级设计器:

    设计资源

     设计工具和模拟

      功率级设计师

    打开工具并输入设计参数。

    然后单击示意图中的 FET 以打开此窗口。

    您也可以对大多数零部件执行相同的操作。

    此致,

     斯特凡