This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:关于转换模式 PFC IC UCC28060最小频率

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070479/ucc28060-regarding-transition-mode-pfc-ic-ucc28060-minimum-frequency

部件号:UCC28060

尊敬的 TI 团队:

选择 Fmin 的限制是什么。

在数据表应用手册300W 中,Fmin 选择为 45KHz,计算的电感器值=340uH。

1.如果可以将 Fmin 增加到100kHz 并计算电感器,因为设计具有低切换频率的电感器时,尺寸将会增加。

2.如果我将应用的频率提高到100kHz,则计算的电感器=94uH,RT 电阻器值将从方程式中得出29.53Kohm,并按照推荐值                 TSET 电阻器=( 66.5至270Kohm),因为电阻器值29.53k ohm < 66.5kohm,根据我的理解,我不能使用100KHz 频率(请确认)

这意味着最小电阻值受 TSET 电阻器推荐的限制(66.5kohm 至270Kohm)。 (请确认)

4.在电感器设计过程中,我们应该计算  电感器的电感器值为1/2。  (请确认)

谢谢你。

此致,

Sachin Khante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanchin,

    感谢您对 UCC28060 PFC 控制器的关注。

    TI 建议不要对 TSET 电阻器使用低于66.5kR 的值。  此电阻器设置控制器的最大接通时间,并在最低输入电压下限制最大输出功率。 低于 66.5kR 的 R 值将对计时产生一些非线性影响,而值明显低于会导致切换行为异常。  请勿设置 Rtset < 66.5kR。

    因此,Fmin 可能会低于您的期望值。

    电感器值的设计公式直接导致 每个增压电感器的实际电感。  请勿将计算值减半。      

    此致,

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好,   

    感谢您的快速响应。

    对电感器设计有一个疑问。

    根据 TI 计算器 Excel 表,计算电感器=206uH。

    我们选择了 Kool Mu Core。

    其无负载电感值= 268.45uH。

    和负载电感= 206.54uH (7Apk 时)。

    请分享您对这款 Kool Mu 电感 器用于这种两相转换模式应用的看法。

    谢谢你。

    此致,

    Sachin Khante  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨钦,

    对于 Kool Mu 磁芯,因为它在增加缩进器上的直流电流时电感会降低,所以如果计算的电感器为206uH,我们应该在其最大电流条件下设计电感器值(通常是低压线路满载和峰值线路周期) 确保电源可以输出全功率。

    因此您的设计是正确的。