This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:EV2400的 bqStudio 无法读取数据闪存

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, EV2400, BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071037/bq76952-bqstudio-with-the-ev2400-fails-to-read-data-flash

部件号:BQ76952
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOTESTEV2400,BQ769142

我拥有最新的 bqStudio 测试版本(1.3.110)和 EV2400上最新的固件(0.32)。 当我尝试在“数据存储器”选项卡中读取所有数据时,我收到“操作失败,因为初始读取所有数据闪存失败”错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    您是否能够在“注册”窗口中查看/读取注册表? 您是否看到设备的比特状态?

    设备最初是否工作正常,然后开始出现故障? 由于您拥有最新的固件和 bqStudio 版本,因此出现故障非常奇怪。 设备可能正在关机。 您正在使用多少个细胞?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯

    是的,我可以看到这些寄存器,它们看起来是正确的。 电池和堆栈电压正确。 我使用的是10个单元格,因此 VC10-15与 VC9短接在一起。 VC16位于 单元格10的顶部。 我可以启用 FET,输出电流看起来相当准确,尽管尚未为感应电阻器校准或配置。 我不知道为什么底部会显示“与设备通信超时或意外响应”,因为这些值会根据电流和电压的变化正确更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    如果刷新注册屏幕,您是否能够读取值? 似乎 bqStudio 可能已失去与 IC 的通信。

    您是否将设备配置为支持10个单元? 您必须在设置:配置:Vcell 模式中配置 Vcell 模式 才能支持它。  

    如果您使用单元模拟器模拟所有16个单元,设备是否工作?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,单击刷新按钮可以正确更新电压和电流值。 我还没有配置任何内容。 这就是我要做的,但由于我无法读取数据存储器,所以我配置的任何内容似乎都不会粘滞。 我没有模拟所有16个单元格的选项,因为未使用的 VC 插针在板上短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    您使用的是自己的主板还是 EVM? 如果使用您自己的主板,您是否有一个示意图,我们可能会审查该示意图?

    您是否使用外部或板载(来自 EVM) EV2400与 IC 通信? 您如何将其连接至 EV2400?

    I2C 通信的波形 也将有助于查看 通信过程中是否有任何突出的东西。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款定制电路板,带有外部 EV2400。 我使用提供的4线束和100kHz 模式 I2C 连接到 EV2400。 我不得不从原理图中删除一些无法正常工作的信息,以保证客户机密性,但希望这能为您提供所需的信息。 原理图显示了 BQ769142,因为这是我们想要使用的设备,但由于组件问题,我们使用的是 BQ76952,因为它的引脚和封装与我们的配置兼容。 我将稍微了解一些 I2C 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    您是否为 J2的引脚1供电?

    外部 EV2400具有10千欧的拉电压至3.3 V 如果 J2的引脚1中没有电源,则外部 EV2400扩展可能会初始为 C25充电,而在正常操作下,这可能会变小。 如果 J2的引脚1上有电源,则可能正常。 此外,请确保没有意外切换 RST_Shut。

    监控 I2C 波形,如果您仍有问题,请予以分享。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将引脚1连接到 EV2400上 I2C 端口的 VOUT。 我发现,在 bqStudio 设置中将 I2C 设置为400kHz 模式可实现成功通信。  在设置 I2C 和 SMB 时钟速度的全局设置中单击 Apply (应用)按钮之前,EV2400似乎默认为20kHz 时钟。 现在看来可以解决这个问题。