This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:最大充电电流=32767mA,外部2温度=3003.5℃PF 状态

Guru**** 2583995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070891/bq28z610-r1-max-charge-current-32767ma-in-lifetime-external-2-temperature-3003-5-in-pf-status

部件号:BQ28Z610-R1
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,

我的电池组无法充电。我发现 PF =1 处于操作状态,CFETF=1 处于 PF 状态 C+D at Bit 寄存器。  

 此外,在 Datamemory 的 PF 状态下,最大充电电流=32767mA,外部2温度=3003.5℃。这些红色背景色的大数据可以告诉我们什么? 仪表 IC 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    您能否共享电池中的.gg 文件,以便我们可以查看使用寿命数据? CFETF 指示电荷 FET 禁用时的量视锯充电电流。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是 gg file.e2e.ti.com/.../8463.1_2300_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    我认为温度仅来自使用一个热敏电阻,如果只使用一个热敏电阻,则温度将异常。

    充电电流,这可能是由外部向感应电阻器施加电压引起的,事件发生时,电池电压看起来非常低。 我在.gg 文件中看不到您正在引用的 CFETF 标志。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller 您好,

    是的,只使用一个热敏电阻。那么可能会发生什么情况?  

     CFETF 标志不在.gg 文件中。  它采用了位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    您能否共享显示安全状态的 bqStudio 仪表板?

    如果您使用的是一个热敏电阻,则不应使用报告的另一个温度,设置应反映只使用了一个热敏电阻。

    正如我所提到的,为了使 CFETF 发生,当仪表要求禁用 CHG FET 时,必须在感应电阻器上看到电流。 如果仪表无法停止对 FET 的充电,这可能表示永久性故障情况。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒