This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:REG1设计问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070762/bq76952-reg1-issue-in-design

部件号:BQ76952

您好,

希望你们做得好

我们在 BMS 中使用 bq76952PFBR,并使用 REG1为 MCU 和其他一些 IC 供电(总负载电流~8mA)。  我们面临的问题是 ,在启用预调节器的情况下,REG1的电压大约为3.7伏。 REG 电压为5.8伏,Regin 电压约为5.6伏。 我们还尝试将 REG1电压更改为 较低的值,但它仍处于3.7伏。 我们还通过外部电源验证了 REG1处的负载,并且没有连接电池,我们发现负载大约 为8mA。   

此外,如果我们禁用了预调节器,但单元已连接,并使用外部3.3V 为 Reg 1供电,则在移除外部3.3V 后,我们仍会继续 在 Reg1处有相同的电压(理想情况下,该电压应达到0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darshil,

    Regin 应该是~5.5V,这样听起来很正确。 Breg 控制 BJT 以将 Regin 的电压降至~5.5 V,因此这似乎也没问题。

    我很困惑您是如何测试的。 您的意思是没有连接细胞? 为了使 IC 正常运行,应连接电池,连接电池时是否有任何问题? REG1/REG2 可分别提供高达45 mA 的负载电流。 在外部为 Regin 供电时,您应该向 Regin 引脚提供~5.5V 的电压,以便为 REG1/REG2供电。 确保使用外部电源时禁用了 REG0。

    您的 REG1/REG2寄存器设置是什么? 它们是否被编程为3.3V? 请参阅《技术参考手册》第6.3.2节 REG1和 REG2 LDO 控制。 确认寄存器配置正确。 切记在使用预调节器电路为 Regin 供电时启用 REG0,请参阅   《技术参考手册》第6.3.1节“预调节器控制”

    如果上述情况未能解决您的问题,请同时分享您的示意图,以确认一切正常。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的回答。

    我将通过个人信息向您介绍我们的原理图和电脑控制器寄存器设置。

    谢谢,

    达尔希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darshil,

    我向你发送了一份友谊请求,你可以通过私人信息分享这些请求。

    我现在要结束这条线程。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门