This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62273:IC TPS62273DRVR 短路

Guru**** 2383270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069939/tps62273-ic-tps62273drvr-short

部件号:TPS62273
“线程:测试”中讨论的其它部件

PO 编号:T01616667

我们在进行样本测试的过程中发现了42.3%(22/52*100%=42.3%)的缺陷。 这种现象是 IC 短路。 我们使用 X 射线对 IC 体和内部结构进行比较和检查,发现没有异常。 比较 IC 主体的屏幕打印符合规范要求,但同一卷中的一些标记清晰显示,有些标记模糊。 我们不知道什么是问题,因此请帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    感谢您的提问。

    请您提供更多有关短时间的数据吗?

    哪些针脚短路?

    您何时注意到该问题? IC 焊接在印刷电路板上进行测试后,甚至之前?

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下回复:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    感谢您提供更多数据。

    此问题的发生速率相当高。 您是否已经尝试过以下测试?

    • 对 IC 进行脱开,检查 IC 引脚和印刷电路板垫上的短路情况。
    • 用新的 IC 更换不工作的电路板上的 IC 并检查其功能
    • 将 非工作板的 IC 放在工作板上 并检查功能

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯特凡诺,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多信息。

    更换不工作的 PCB 中的 IC 后,您是否注意到  (参考您之前描述的6个) IC 在 启动一段时间后或立即损坏? 您是否在 VOUT 上看到过任何切换活动,瞬变?

    如果您可以在   测量所有电压的最大值时,在正常操作条件下共享 VIN 和 SW 的布局和波形(可能是使用最大示波器带宽和尖端和套管方法采集的),这将非常有用。

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯特凡诺,

    很抱歉,我们这次没有完成样品测试,您是否接受我们退回一些样品(包括原样品和坏样品)进行分析?如果可以,请告知送货地址。

    谢谢,

    卢生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢生,

     最好在脱机状态下继续此转换。

    我将结束此主题,  并通过电子邮件与您联系。

    谢谢,

    斯特凡诺