This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990N 土地模式问题

Guru**** 2513545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070357/tps22990-tps22990n-land-pattern-question

部件号:TPS22990

大家好,团队

由于印刷电路板制造工艺能力,热敏板和 PAD8-10的金属尺寸是否可以与焊接面罩开口的尺寸相等?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪您好,

    我只是想澄清一下—

    1.您是否要减小金属尺寸以匹配焊层开口?

    2.您是否要将焊层开口增加到金属的大小?

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    应该是2。

    客户希望 确保我们是否可以在 VIN 散热垫和 PAD8-10之间添加焊锡面罩。 那么, 我们是否可以减少焊面罩开口以匹配 NSMD 的金属,并将金属 尺寸设置为与 SMD 的焊面罩开口相同?

    我们是否可以将所有焊片更换为 NSMD,然后将焊片开口设置为与金属相同?

     

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪您好,

    我们无法将焊锡面罩开口的尺寸与金属垫的尺寸相匹配,因为这是基于配准公差的。 当焊接面罩移位时,焊片的可用表面面积将会缩小,这将导致焊缝可靠性问题。

    您能否澄清客户所面临的制造流程能力的确切限制? 这将帮助我们在下一代软件包中解决这一挑战。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    感谢你的回复。

    引脚到引脚之间的距离需要为0.18mm,这是 PCB 工厂的工艺能力。

    此致,

    哈迪