This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:SDA 散热器特性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068483/tps65217-sda-sink-characteristics

部件号:TPS65217
“线程”中讨论的其它部件: TPS65910

大家好,希望能提供更多信息。在 TPS65217上,关于 I2C:我已经研究了数据表和这个问题的答案,这个问题基本上是数据表信息,但我找不到关于 TPS65217 I2C 电气特性的信息。 我需要知道 TPS65217 SDA 是否能够吸收2.5mA 电流,并且仍然符合 I2C 总线规格。 我需要更高的接收电流,因为我希望在快速模式下将 AM335x用作 I2C0总线上的另一个外设(与 PMIC 共享),这意味着增加 I2C 负载。 PMIC TPS65910确实符合要求(SDA 低[最大]为0.4 x VDDIO [3V3],用于3mA IOL),但我们在设计中同时使用 TPS65217和 TPS65910,具体取决于可用性。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    感谢您在提交新 E2E 之前花时间搜索之前发布的与您的问题相关的信息!  我将了解这些信息,并在未来24小时内提供最新信息。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂姆,

    由于今天的美国假期,我们的回答可能会有一些延迟。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    只是想提供有关此 E2E 的更新。 SDA I2C 引脚上的电流不是数据表中的规格参数。 我正在与团队内部进行检查,以查看我们是否有 任何可快速提取的数据。 我预计在本周底或下周初提供有关此方面的新更新。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我已经与 我们的设计团队核实了这些信息。 TPS65217x PMIC 的设计符合 I2C 标准 ,因此它应符合 I2C 规范中标准和快速模式(3mA 吸收电流,VDD>2V)的 VOL 条件。  

    https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助