This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61224DCKR 可以从1.5V 稳定输出至少40mA 的电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070385/tlv61224dckr-can-output-at-least-40ma-current-stably-from-a-1-5v

“线程”中讨论的其它部件:TLV61224

我们采用 TLV61224DCKR 设计,存在严重的不稳定性问题。
以下问题需要 TI 的友好支持
TLV61224DCR 是否需要“最小负载电流操作”?
数据表中描述的信息是 “1.2 V 输出电流超过40 mA”,但也提到“仅3V 电源输出电流为15mA”,如下图所示,这让我们感到困惑。  
我们是否知道如何确保 TLV61224DCKR 能够从1.5V 稳定输出至少40mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vicky,

    不需要最小负载。 因为 IC 限制过载的输入电流,所以 Vin 越低,3.0V 输出的输出电流越低。

    该数据表描述了在最小输入为1.2V 时,它可以输出40mA。 在图8中,最小输入电压现在变为0.8伏,因此最大输出电流变小。

    对于 VIN=1.5V,通常 TLV61224可以输出约70mA 的电流,但在电流限制为160mA 的最坏情况下,最大输出电流将约为30mA。

    我能知道您的应用程序如何使用 TLV61224吗? 计划和数量是多少?  

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我们的应用是一个简单的 BLE 标签,带有 TLV61224,可从1节电池为 BLE 芯片 Nordic nRF52832供电。

    我们使用数据表中提供的参考电路(如上所示)在首次5000件批量生产中出现以下问题。

    1.缺陷率:~ 20%

    2.输出电压不固定在3.0V,但低于1.5V。

    3.如果我们尝试在 TLV61224输出和 nRF52832电源输入之间设置二极管,问题会得到改善,但并非全部。

    4.如果我们尝试将电阻器串联放置 在 TLV61224输出和 nRF52832电源输入之间,问题会得到改善,但并非全部。

    如果我们尝试用47uH (w DCR 60m ohm)替换4.7uH (w DCR 145m ohm), 问题会得到改善,但并非全部。

    请允许我们就这些问题发表您的善意评论。

    -尤延

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yujen

    正如我所说的那样,在更糟糕的情况下,由于电流限制变化,最大输出电流只能达到30mA。如果您的工作温度较高,那么在这种情况下效率下降,最大输出电流也会降低。

    但也存在另一种可能导致输出下降的情况。 布局可能会导致控制环路产生噪音,因此输出不稳定。  请向我分享示意图和布局以供审核。

    同样,对于 TLV61224来说,40mA 已经是极小的,我们无法保证它不会达到电流限制。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩:

      感谢您的快速回复。

    您是否意味着问题是由过载引起的?

    如果是,在 最大 TX 功率模式下,BLE 芯片 nRF52832的功耗非常低,小于20mA。

    它应该在最坏情况下最大输出电流为30mA 的限制下安全运行,特别是我们正在使用1.5V 输入进行测试。

    有什么评论吗?

    再次感谢。

    -Yujen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yujen,

    这可能是由于加载过多或布局不良造成的。 如果您将输入电压升高到2V,并且输出电压不能覆盖,则可能是布局导致此问题。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩:  

      感谢您的精彩评论。

    我们将对其进行试用,然后再向您提供反馈。

    -尤延

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yujen,

    请您也分享布局吗?

    -文浩