This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电电源芯片选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UCC1802, UCC2813-2, UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069649/charging-power-supply-chip-selection

“线程”中讨论的其他部件:UCC3802UCC1802UCC2802-Q1UCC2813-2UCC2802

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户将设计无线充电电源的接收器端,不要考虑接收线圈,而是考虑线圈后面的电路。

输入电压为18~20V AC,电流为4A,输出为16.8V,2A 的恒定电流为蓄电池充电。  客户希望知道 如何选择一个电源芯片?

如下图所示,使用 WEBENCH 设计软件选择交流输入,然后设计以减少波纹并提高效率,留下7条推荐电路。 有七个电路,UCC2802\UCC3802\UCC2813-2\UCC3813-2-Q1\UCC2802-Q2\UCC1802,所有这些电路都具有相同的外设设计,但芯片不同。

答: 这些芯片能否满足要求,哪一个更合适?

B.这些芯片之间的主要区别是什么?

C.  WEBENCH 设计的电路是否可以直接用于绘制电路图?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1069649/charging-power -supply-chip-selection"]。8V,以及2A cha 的恒定电流

    你好,Cherry,

    您提到的设备都是通用电流模式 PWM 控制器。我认为接收器不需要隔离,

    接收器应包括整流器和直流-直流转换器。  您能否满足 客户对接收器的详细要求以及接收器的详细电路图?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户实际上想知道关于接收线圈后半部分的一些信息。

    线圈后半部分的输入应为4A 时18~20V 的交流电;输出要求为16.8V/2A 的直流电源为蓄电池充电。 设计采用 WEBENCH,上面提到了七个电路,它们希望知道:

    1.上述设计方法是否正确?

    2.请勿选择隔离频率选择50Hz,所产生的电路图与所选的60Hz 隔离频率相同。

    3.电路是否可以直接应用? 图中的 L1是否是一个扼流圈? 整流器电桥前面的设备不提供参数。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以知道上述回复有任何更新?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    如果仅考虑 AC 18~20V 输入,DC 16.8V/2A 输出,则可以在此处使用通用 PWM UCC28C4x 或设备以及上述隔离回扫拓扑。

    我不熟悉无线系统。可能全桥+降压拓扑是无线充电器中常用的解决方案。

    L1是 EMI 滤波器中的共模扼流圈。

    谢谢