This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:修改为输出30V/5A/150W

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070703/pfcllcsrevm034-modified-to-output-30v-5a-150w

部件号:PFCLLCSREVM034
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士:

我购买了一款开发板  PFCLLCSREVM034并测试了其性能。 很好。 然后我想修改它以输出30V/150W (它是12V/168W)。 我没有改变 PFC 阶段的任何内容,  但我使用了设计工具 UCC25640x 设计计算器修订版4.0来计算 LLC 阶段的参数。

更换某些组件(如变压器,共振电容器,共振电感器(已拆下),输出电容器(额定电压更高)和反馈电阻器)后,开发板可以输出30V,而输入电压为90V 交流,110V 交流和230V 交流。

但是,修改后的开发板没有100%成功。 我希望你们能给我一些建议。

以下是一些问题:

1) LLC 级变压器工作时发出高频噪音。 当系统输出30V (VIN=90V 交流,110V 交流,230V 交流),负载- 0~1A 时,会发生这种高频率。

2) PFC 阶段似乎工作不正常或不正确。 请参阅以下测量的波形:(测试条件:输入:230V 交流,输出:30V 1A)。 系统效率为77.8%

我还测量了400V 直流总线和30V 输出的波形。它们都是稳定的。 波纹分别为3.1%和3.6%(通过交流耦合测量)。

  

替换的组件列表如下:

变压器为 Wurth Eleltronik #760895641。 根据变压器规格 LP=500uH,LLK=95uH,然后使用设计工具中的公式,

我可以获得:K=0.9,LR1=50uH,Lm=450uH。   

LLC 从设计工具获得的收益曲线如下:

如果我在设计和计算上犯了任何错误,请看一下。 欢迎和欣赏任何建议和意见!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    调试期间,您能否分离 PFC Stage 和 LLC Stage?

    我的意思是您可以使用外部直流电源来提供 PFC VCC 电源,并直接在 PFC 总线帽上添加负载,以查看它是否仍然正常?

    LLC 阶段调试也可以使用相同的过程,您不需要 LLC 的外部 DC 源,因为 LLC 控制器具有高电压启动功能。(对于 LLC 阶段调试, 您只需拆下 PFC MOSFET 接通电阻器,即可直接使用输入滤波器电路的交流输入电压270VAC,这意味着在这种情况下,我们有270*1.414=382V 总线帽)。

    如果异常发生在 PFC 级,您可以一起探测 PFC 电感器电流波形以及 MOSFET 和 ZCD/CS 引脚波形的 VDS,并与我们分享以供进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的建议。 我当时认为,在分离 PFC Stage 和 LLC Stage 之前,我可以做尽可能多的测试。 所以我测试了改装的电路板,发现了一些有趣的结果。下面看一下我的测试结果吗?

    1)测得的效率和 PF 曲线低于(30V/6A):

    注:我将额定输出电流从5A 更改为6A。 在此操作下,包括 MOSFET 和变压器在内的所有组件都是安全的。  

    2)原开发板 PFCLLCSREVM034 (12V/14A)的测量效率和 PF 如下:

      

    从上述测试结果来看,我觉得改进版主板的性能,包括效率和 PF 是可以接受的。 一般而言,改装电路板的效率比原电路板低2%(86%- 90% VS 88%- 92%)。 但它们的额定输出不同(高电压低电流和低电压高电流)。 这可能会影响效率吗? 而改装电路板和原电路板的测量 PF 值非常接近。因此这不是问题。

    很明显,最 严重的问题是 LLC 电路变压器发出的高频噪音。 此外,还有两个小问题,我不知道原因是什么

    A)当输入电压为90V 交流时,原电路板无法输出额定14A (最大12.5A),修改后的电路板无法输出6A (最大5.2A)。

    b)当输入电压为264V 交流时,改装电路板的 PF 值有时仅在0.5和0.6之间。 但这个问题并不是每次都发生的,它可以通过关闭输入电源并再次打开来解决问题。  

    关于高频噪音和两个以上的小问题,欢迎并赞赏所有意见和建议。

    非常感谢!