This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039电流感应讨论

Guru**** 2514895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5039, PMP10110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069989/lm5039-lm5039-current-sense-discussion

部件号:LM5039
“线程: PMP10110”中讨论的其它部件

大家好,团队

有一个很好的新的 DIN LM5039

有两个问题需要您确认,谢谢

<1>以下两组练习是否会对 LM5039产生重大影响?!

2>如果在下臂上使用 CT (电流互感器)(指示与下面的红色框类似的内容)... 您会推荐这种方法吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,郑

    感谢您的联系。 我稍后会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郑

    在 LM5039的数据表中,可以使用两种方法来感应主电流。 如果使用电阻器感应电流,则需要注意重新启动时间, 并且可以减小 RES 电容器的值,以缩短重新启动循环开始前的时间。  当使用电阻电流感应方法时,在峰值循环电流限制模式下工作时,输入电容器电压可能会出现不平衡。 如果不平衡现象长期存在,可能会导致未感测 MOSFET 中的电流过大,并可能导致变压器饱和。 半桥拓扑采用峰值逐周期电流限制操作,这种情况是固有的,而半桥电路的一段仅感应会使这种情况变得更加复杂。  建议激活此类配置中的平均电流限制电路。 但是,由于只有替代周期可以为 ACL 电容器提供电流,因此需要将 ACL 电容器减半。 这仍可能导致轻微失衡,具体取决于输入/输出电压水平,以及由于下半桥接器中的附加 CS 电阻器导致半桥两相之间的阻抗不匹配。

    因此,我认为您可以建议客户使用 CT 来感测高侧和低侧 MOS 的电流,以避免可能出现的失衡问题。

    巴西

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    感谢你的帮助…
    对于 ACL,还有一件事需要您确认!!
    参考电路中的 LM5039 SPEC P25 (红色框)如下图所示,并且有一个带有 C39的电阻器 R24 parrall 用于 ACL。

    什么是 R24功能? 如何设计电阻值? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中未使用 R24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    1.对于 ACL ...还有一件事需要您确认!!
    参考电路中的 LM5039 SPEC P25 (红色框)如下图所示,并且有一个带有 C39的电阻器 R24 parrall 用于 ACL。

     什么是 R24 功能? 如何设计电阻值? 谢谢

    在 PMP10110的参考设计中(红色框如下图所示)

    R99是否有理由安装4.12K?! 谢谢你。