This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:OTG 模式切换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071065/bq25672-otg-mode-switching

部件号:BQ25672

嘿,大家好,我们在以下配置中使用 BQ25672:

1)+12v 电源应用于 VBUS 输入和 VAC 输入。 此模式可为2个狮子电池充电。 此模式工作正常。

2) OTG 模式-卸下+12v 后,电池将为 VBUS 轨道供电,以为外部电路供电。 此模式工作正常。

我的问题是:

在 OTG 模式下,并且我将+12V 电源应用于设计时,该模式不会恢复到电池充电模式。

是否有用于“启用”切换模式的程序/寄存器设置?

谢谢你,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    主机需要编写 EN_OTG =0和 EN_CHG=1,以便从 OTG 切换回 CHG。  如果向 VBUS 应用了12V 电源,且充电器已在 VBUS 上输出12V 电源,则充电器无法知道是否已应用电源。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰夫——这很有意义。 我们使用 OTG 的模式有两种:5V 或9V。 从 OTG 切换到充电需要输入电压高多少?

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克

    IC 不会通过 VBUS 插件从 OTG 自动切换到充电模式。  如果 VBUS 高于调节电压,OVP 电路将停止转换器。 EN_OTG 必须写入0。

    此致,

    杰夫