This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用6V 为输入电压供电

Guru**** 2636085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071061/powering-vin-with-6v

部件号:TPS65233-1

我想用6 V 为 TPS65233-1供电 。我应该将6 V 连接到 VIN 和 VCC,仅连接 VIN 或其他设备吗?  数据表显示 VCC 是一个内部6.5 V 电源, 当 VIN 为5 V 时,将 VCC 连接到 VIN。  所以我想知道当 VIN 为6 V 时该怎么办

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    实际上,Vcc 将通过 IC 自动连接到 Vin。 无需设计师连接。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VIN 为5 V 时,为什么数据表建议将5 V 连接到 VIN 和 VCC?  这与 VIN 为6 V 的情况有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VIN 关闭至5V 时,Vcc 将由 IC 自动连接至 VIN。