This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702CXX33设定引脚未正确建模。

Guru**** 2502385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071088/tps3702-tps3702cxx33-set-pin-not-modeled-correctly

部件号:TPS3702
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

看来逻辑高位(VIH (SET)> 0.75 V)的设定针脚没有建模。 打开 TPS3702CX33_TRANS.lib 文件可发现,如果将电压源放在设定引脚上并在0V 和3.3V 之间切换,则设定引脚没有任何内部节点来区分设定高电压和设定低电压,则 VIL (设定)<0.25 V。要在 PSPICE 模拟中测试此情况,请将电压源置于设定引脚上并在0V 至3.3V 之间。 OV 和 UV 阈值不变。 这与数据表冲突。

从我观察到的情况 来看,当设置为接地(容差较低)时,紫外线输出会跟随数据表阈值,传播延迟很好。  相比之下,如果 SET 被绑定到强制 VIH (SET)> 0.75V,则行为相同。

如果这是一个失误,你能评论一下。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,丹,

    我已将模型加载到 TI 的 PSPICE 中,我正在观察您所描述的内容。 事实上,更改设定引脚上的电压应该修改阈值。 如果您仍在期待进一步评估该部件,我建议订购 EVM 或订购样片。 这样您就可以确定零件的确切行为。

    杰克