This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:关于采用 UCC21540和两个 MOSFET 的半桥 D 类放大器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070907/ucc21540-about-half-bridge-classd-amplifier-with-ucc21540-and-two-mosfet

部件号:UCC21540

我是音频放大器工程师。

我尝试使用 UCC21540设计半桥1000W 类 D 功率放大器。

首先,我选择了 STP20N20 (Stmicro) 作为功率 MOSFET。

完美!  

不幸的是, 由于缺少半双工器,我们正在协力添加其他功率 MOSFET。  

我的意思是,我要设计一个具有牵引 MOSFET 的半桥 D 类放大器。  

例如,Hside STP52N20 (ST micor),Lside FDP52N20 (半)或  Lside STP52N20 (ST micor),Hside FDP52N20 (半)。

我知道这并不常见。
由于切换特性不同,因此应注意同步打开。

即使是音频性能也可能被牺牲,这是否现实? 是的
换言之,我想用 UCC21540制造大量的死亡时间。

我是否还没有意识到其他严重问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德  

    我们正在研究这一问题,并将在明天作出回应。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    大死时间会牺牲音频性能,因为 DT 越长,总谐波失真(THD)就越大。 10%的 THD 失真率相当高,为了保持音频性能,请将 THD 保持在10%以下。 THD 将与您的切换频率成比例。 请评估您的噪音性能以满足您的规格。  

    此致,

    克里斯蒂安