This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法与 bqStudio 通信

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070474/bq76952-unable-to-communicate-with-bqstudio

部件号:BQ76952
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIO,EV2400

大家好,团队

有关主板设计,请参阅 BQ76952_2Layer_TestBoard_Altium 文件。  使用 BQ76952制作10S 保护板时,下图说明了该保护板的原理图。  连接到蓄电池组后,测量到 REG18具有1.8V 电压输出,REG1没有电压。  PC 使用 I2C 接口通过 EV2400进行通信,bqStudio 会提示找不到该设备。

使用飞线或改变蓄电池连接方式也不可能进行通信(具体接线如下图所示)。

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    如果 零件默认情况下未启用,则必须启用 REG0和 REG1,电脑控制器才能正常工作。 如果这些电压不提供上拉电压,则可能无法通过 I2C 通信。  

    可再生能源18电压为1.8V,这很好。 他们可以测量 TS2处的电压吗? 它是否低? 如果设备电量不足,则设备应处于唤醒状态,并能够进行通信。

    他们是否使用外部 EV2400? 或者 EVM 的板载 EV2400? 确保安装了最新的 EV2400固件。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    芯片为  BQ76952。  默认情况下,不启用 REG1。  I2C 通信使用外部 EV2400。  I2C 总线通过外部 EV2400被拉高。  TS2电压过低。   测试时,通过10K 电阻器通过短路跳线帽将 TS2接地。  

    使用 EV2400的电压,拉起 I2C 总线,无法通信?  它是否必须具有 REG1功能?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    如果 TS2较低,则设备可能已启动并正常工作,您应该能够进行通信。 外部 EV2400的启动对于通信来说应该很好。

    EV2400的所有指示灯都亮起了吗? 如果没有,连接到 PC 时,应该有三个绿色 LED 亮起。 您可能需要更换电缆。

    EV2400的固件是否已更新为最新的固件? 他们是否使用最新版本的 bqStudio?  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EV2400上的所有指示灯均亮起。  bqStudio 的版本是“版本:1.3.110 Build 1”。

    EV2400的固件是 最新的。   蓄电池电压为40V,CP1电压为52V。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    这很奇怪。 设备听起来像开着。 您能否解释它们如何连接到 EV2400? 他们是否有连接的图片? 如果测量 SDA/SCL 引脚,它们是否测量~3.3V?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门