This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R050:输出放电

Guru**** 2505075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069215/lmg3425r050-output-discharge

部件号:LMG3425R050
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们正在尝试对 EVM 上的 LMG3425R050进行评估。

我认为,当评估系统关闭时,必须进行负载放电,因为剩余的输出电荷是危险的。

评估时如何释放输出? 您是否使用了阻力或其他任何东西?

此致,

库拉莫奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,库拉莫奇,

    感谢你的提问。 您使用的是哪种评估电路? 当转换器关闭时,EVM 上的负载应消耗输出电容器上的电荷。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah-San,您好!

    感谢你的回复。

    >您使用哪种评估电路?

    我将使用 EVM 和电力负载。

    >当转换器关闭时,EVM 上的负载应消耗输出电容器上的电荷。

    这是否意味着您(TI)在评估时不准备放电电路?

    此致,

    库拉莫奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tadahiko-San,

    您是否正在降压模式下使用 EVM? 或者,配置是否正在更改以进行双脉冲测试?

    关于第二个问题,您不需要输出的放电电路。 由于负载,在关机时输出电压自然会快速下降。 这是您所要问的吗?

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah-San,您好!

    >您是否正在降压模式下使用 EVM? 或者,配置是否正在更改以进行双脉冲测试?

    在降压模式下。

    >关于第二个问题,输出不需要放电电路。

    >由于负载的关系,在关闭电源时,输出电压自然会迅速下降。 这是您所要问的吗?

    这意味着关闭?

    我认为,除了保护功能外,LMG 没有关闭功能。

    此致,

    库拉莫奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tadahiko-San,

    通过关闭,我的意思是结束测试,关闭直流电源。

    谢谢,

    不是