This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:高温下的准确度和降压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071047/tlv733p-q1-accuracy-and-dropout-voltage-at-high-temp

部件号:TLV733P-Q1

您好,

我的客户对 TLV733P-Q1有2个问题:

230mA 负载的输出精度是多少? 数据表仅提供1mA 负载的值。

2.我已经与客户分享了这一图解,所显示的数据是典型还是最大?  

谢谢你,

卡蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯蒂,您好!

    遗憾的是,大多数 EC 规格似乎没有在负载电流范围内进行定性,我没有找到任何有助于问题1的数据。  

    您分享的图解来自哪里? 我在数据表中看不到它。 我的假设是,这显示了典型的数据。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    1.您是否期望在负载情况下保持相同的精度?

    2.凯尔从非 Q1数据表中向我发送了该图解

    此致,

    卡蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯蒂,您好!

    整体直流精确度规范通常包括温度漂移,过程变化,线路和负载调节的影响,所有这些都会对其产生影响。 关键是将所有这些效应降低到一个最低精度规格,以便于比较,但去除其中一个工作条件范围会缩小该规格的范围,并且不再代表所有工作条件下的精度。  

    是的,您共享的图解是典型数据。

    此致,

    尼克