This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20333:稳定时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20333, LM20133, TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071060/lm20333-settling-time

部件号:LM20333
线程中讨论的其他部件: LM20133TPS54350LM61430

大家好,团队

我们的客户 需要一 个具有 来自外部源频率同步的同步 DC/DC 转换器。   LM20133,LM20333和 TPS54350似乎适合他的应用,但是,当  外部同步频率发生变化(不是在启动时)时,数据表中没有关于设备稳定时间的信息(可能是由于内部 PLL)。

据我们的客户称,在他的应用中,外部频率可以经常改变,而组件正在调节功率。 他需要知道同步频率更改时组件的行为。

是否有数据表明同步频率发生变化时组件需要多长时间才能稳定? 或者这是他必须 通过测试来确定的吗? 这似乎不是同步 DC/DC 转换器的典型方案。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    LM61430将是此应用程序的首选设备。

    从我使用此设备的经验来看,从外部同步源到内部时钟源的转换是对外部用户的无缝转换。

    建议对 EVM 进行评估,以确保其性能适合客户应用电路,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    也许我只是没有充分解释这一点。 我举一个例子:我正在为转换器提供300 kHz 的同步信号。 在保持变频器通电并运行的同时,我希望更改为350kHz,然后更改为500kHz,然后更改为750kHz,再更改为375kHz,再更改为1MHz。 这是否起作用? 如果是这样,那么在每一次频率变化后,转换器需要多长时间才能稳定下来? 由于它使用内部 PLL,我无法想象 PLL 不需要时间来重新同步到每个频率变化。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    如果设备处于建议的同步频率运行条件下,则设备支持跳频。

    我认为这与我前面提到的情况没有什么不同(在内部和外部时钟源之间切换)。  根据我对我们特定设备的经验,对输出的影响微乎其微。 考虑到我们所采样的相应切换频率周期,这就是为什么我认为情况如此。