This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:启用信号是否在 VIN 之前?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070595/lmr33630-q1-can-enable-signal-come-before-vin

部件号:LMR33630-Q1
线程中讨论的其他部件:LM61430-Q1

您好,专家,

我是否可以先启用设备,然后应用 VIN? 这有什么问题吗? 非常感谢!

巴西,
电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,根据 ABSMAX 表,不幸的是,EN 不能超过 VIN 300mV。

    所以不是

    LM61430-Q1不存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    我真的不理解以下的哨兵。 请您再解释一下吗? 非常感谢!

    ~,根据 ABSMAX 表,EN 不能超过300mV,报价为/VIN[]。

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊莱

    我的理解是,您正在描述一种情况,其中 Vin 可能电压(或浮动)小于 EN。

    在 ABSMAX 表中,EN 最大电压电位为 VIN + 300mV,因此,如果上述情况属实,您将违反 ABSMAX 表,并且无法保证设备性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Marshall,

    清晰! 非常感谢!

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    请将此线程标记为已解决。