This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:LM5123-Q1升压控制器快速启动设计工具

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070991/lm5123-q1-lm5123-q1-boost-controller-quickstart-design-tool

部件号:LM5123-Q1
“线程”中讨论的其它部件: LM5122LM5170

大家好,团队

我计划使用 LM5123-Q1设计>400W 升压调节器。

我在 TI.com 上找到了 LM5123-Q1升压控制器 Quickstart 设计工具,但它似乎仅支持<100W。

输出电流由 Imax = 100/Vout 自动填充。

如果计算表支持>400W,您可以提出建议吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辛吉,

    根据我们的经验,LM5123可以支持高达200~300W 的功率,而且没有太大问题。  对于>400W,我们建议使用多相位,而 LM5122似乎是多相配置的更合适选择。   您还可以考虑使用增压配置的 LM5170。  标准 EVM 是700W,仅受设计 EVM 时可用电感器的限制。   

    谢谢,

    您好