This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:用于60W 应用的 TPS2373-4

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070776/tps2373-tps2373-4-for-60w-application

部件号:TPS2373
“线程:测试”中讨论的其它部件

我知道 FET 内部(2373-4 = 0.1欧姆,2373-3:0.3欧姆)的值不同。
我的客户已经通过 TPS2373-4设备注册了70W PoE (CPN)。

如果我的客户将 TPS2373-4用于60W PoE 应用,您是否有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    -3和-4与 PoE 类型功率级别有关-类型3 = 51W,类型4 = 71W。  

    60W 应用程序应使用-4部分,因为它超过51W 限制。  

    所以,这应该是好的。

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔,很抱歉让人感到困惑。  如果客户将 TPS2373-4用于51W 应用,预计会有哪些风险?

    我假设使用 TPS2373-4时浪涌电流大于使用 TPS2373-3的51W 应用。
    如果您还有其他风险,请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果他们使用 TPS2373-4,则51W 应用不存在风险。  4个内部热插拔 FET 可承受  高达71W 的电压,因此可用于任何功率级别更低的电压。 他们只是为 -4  FET 和 TPS2373-3 FET 支付了额外的价格。  

    浪涌电流实际上是由 IEEE802.3.bt 标准定义的,因此为了符合要求,它必须在一定的限制内。 因此,匆忙的做法不应影响设计。  

    因此,不应该有风险。 TPS2373-4EVM-758 实际上具有用于分类电阻器的跳线,因此您或客户可以订购 EVM 并将其设置为6类(51W),然后使用 PSE 进行测试。 这将显示-4个部件在51W 下工作的风险如何。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)