This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:每 mAh/电池的 BQ40Z80电池平衡时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070786/bq40z80-bq40z80-cell-balance-time-per-mah-cell

部件号:BQ40Z80
“线程”中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

我有很多问题要在 BQStudio 中计算每 mAh 的平衡时间和 Bal Time/mAh Cell-1配置的值。

我将在我的系统中进行外部单元平衡。在 BQ40Z80的《技术参考手册》文档中,建议使用公式平衡单元1和单元格2-7的时间。我将共享我的参数和计算,以计算单元格1,单元格2和单元格7的平均时间。

VCELL = 3200mV

RVCx = 200欧姆

RCB = RDS 上的 FET = 25毫欧

占空比= 细胞平衡占空比%75 (典型值) 我使用了典型值。我应该使用该值吗?

Rext = 30欧姆

根据公式,

每 mAh 电池1的平衡时间=  39 s/mAh

每 mAh 电池的平衡时间为2-7 = 32 s/mAh

我将在“BQStudio 高级充电算法单元平衡配置”部分中填入我在上面计算的值?

您可以检查我的计算结果吗?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的细胞1也有39 s/mAh,但2到7的细胞却有42 s/mAh。 我认为单元格2-7的值应该始终更高,因为它有2个系列电阻器,而不是1个。 至于占空比,除非您尝试为您的应用加速/减慢运行速度,否则75%是正常的。 填写单元格平衡配置中的值应该是设置工作所必需的。  

    祝您好运,

    亚历克斯·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    谢谢你的回复。你是对的。我在计算2-7时犯了一个小错误。这将是42 s/mAH。如果我将这些值写入单元格平衡配置部分,是否正确?如果不正确,你可以建议将单元格平衡配置值写入单元格1和单元格2-7进行计算吗?因为, 技术参考手册文档中的 Cell Balancing Config Cell 1的默认值为367。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    我对其他议题也有疑问。

    1-我在系统中使用了 LiFePO4电池。LiFePO4电池在系统中存在电压差异。我是否应该在学习周期中禁用电池平衡? 或者我应该在学习周期中启用细胞平衡吗?我在系统中使用了6个系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认值较高是因为它们在默认选项中使用的系列电阻要大得多;只需将计算值放入这些部分即可。  

    对于第二个问题,单元格平衡使用 Qmax 和 RSOC 等测量参数。 在仪表获取 Qmax 数据之前,电荷平衡实际上被禁用,Qmax 数据将在学习周期期间/之后进行。 基本上,在运行学习周期时,默认情况下禁用单元平衡。 让事情变得更容易的一件事是,只使用一个单元格来识别 CHEMID,然后对整个单元执行学习周期。  

    谢谢,

    亚历克斯·马扎因