This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120ARGCT 与 UCD90120RGCT (非 A 版本)的二进制文件兼容性

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071053/ucd90120a-ucd90120argct-binary-file-compatibility-with-ucd90120rgct-non-a-version

部件号:UCD90120A
“线程”中讨论的其它部件: UCD90120

 我们在设计中使用 UCD90120ARGCT 12轨电源定序器和监视器(带有 ACPI 支持)。 此部件已有很长时间没有库存,因此我想知道 UCD90120RGCT (非 A 版本)是否可以使用,因为它具有相同的功能,相同的封装和引脚,但不支持 ACPI 高级配置和电源接口功能。 我们在设计中没有使用 ACPI,但问题是:此设备的 A 版本的二进制文件是否也可以用于非 A 版本,而无需修改?

感谢您的反馈。

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90120和 UCD90120A 是完全不同的产品(许多功能不同),它们的文件不兼容。  

    您必须从头开始为 UCD90120构建新的配置文件。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,  

    感谢您的快速回答,这回答了我的问题。

    此致,

    彼得