This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图回顾

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069882/tps543b20-schematic-review

部件号:TPS543B20

尊敬的团队

在 客户的新项目中,我们在 TPS543B20中进行设计,这是一个好消息。

请帮您回顾示意图。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    我对所提供的原理图有以下建议:

    1.我建议在设备的引脚1和2之间放置一个“请勿填充”电容器(如果需要对 RSP 和 RSN 连接进行任何过滤,则可以加载100 pF 电容器)

    2.我可能建议将0欧姆电阻器与引脚7和 C101串联放置。 这种电阻可能会增加,以降低高端 MOSFET 的启动时间,如果设计中出现问题,则有助于减少 SW 节点的振铃。

    3.对于接地连接,我建议在接地线路图中为接地端和接地端设置单独的网,并使用网扎带或0欧姆电阻器将接地端连接在一起。 在布局中,接地线可以连接到单点(最好在设备的散热垫下)。 AGND 应该是“安静”的接地,并用作设备敏感引脚(如 RT,斜坡和 Ilim)的参考。 PGND 将用作功率级的“噪声”接地回路。  

    4,VDD 可以用0欧姆电阻器或网扣连接到 DC_VIN。 然后,我会将 C10516放置在尽可能靠近设备引脚26的位置,以便在本地绕过控制器电源的输入。 这将有助于满足 TI 对 TPS543B20布局的建议,在该布局中,VDD 与 PVIN 连接的迹线是在单个点连接到 PVIN 平面的单独迹线。  

    示意图的其余部分对我来说很好>

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alec

    谢谢您的建议。

    客户修改了电路,您能帮您再次回顾吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    更新后的示意图对我来说很好,我之前的所有反馈都得到了反映。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德