This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290-Q1:输出电压为1.89V,然后关闭

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070860/tps62290-q1-output-is-1-89v-and-then-shutdwon

部件号:TPS62290-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户现在在 设计中使用 TPS62290TDRVRQ1输出1.8V 电压至闪存,但在测试40路时发现5路异常。

异常情况是输出从1.8V 更改为1.89V;开关对 GND 的阻抗从10M Ω 更改为60ohm。

有一点需要与您核实,那就是当62990关闭时,客户将直接为62990输出增加1.8V 电压。 因为客户希望在测试期间对闪存进行编程。 然后,1.8V 电压被移除,客户只能使用62990输出电压来进行闪存。

请问,当给输出增加1.8V 电压时,如果62290不能通电,它是否会损坏62290?

客户的 SCH 是否正常? 有什么建议?

这是一个异常的输出电压为1.87-1.89V,由于温度过高而受到保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    感谢您的提问。

    SW 引脚阻抗的变化可能指向同一引脚上的过电压。

    有时 甚至堵塞和拔下程序接口也可能导致过电压。

    编程过程中输出电压的连接可能会导致问题。 请您分享更多有关输出和输入内容的信息吗?

    对我来说,原理图很好。

    请澄清以下几点?

    • 为什么屏幕截图中的设备过热? 您是在高环境温度下运行还是仅仅由于设备异常行为而导致?
    • PCB 中是否有任何其他组件损坏? (您是否尝试更换设备并检查其功能?)

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯特凡诺,

    连接至闪存电源的输出。 我很好奇。 因为62290输出期间具有1.8V 电压,62290未通电且无输入。 这是否也会影响芯片?

    [引用 userid="473402" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1070860/tps62290-Q1- output-is-1-89v-the-shutdwon /3963765#3963765">为什么屏幕截图中的设备过热? 您是在高环境温度下运行还是仅仅由于设备异常行为而导致?

    它不是塔塔高,而是由于设备行为异常。

    [引用 userid="473402" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1070860/tps62290-q1- output-is-1-89v-the-shutdwon /3963765#3963765"]
    • PCB 中是否有任何其他组件损坏? (您是否尝试更换设备并检查其功能?)

    [/引用]

    否,客户也会进行 ABA。 将损坏更换为良好时,其工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="473402" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1070860/tps62290-q1- output-is-1-89v-the-shutdwon /3963765#3963765"]

    SW 引脚阻抗的变化可能指向同一引脚上的过电压。

    [/引用]

    哪个针脚过电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    如果客户在未提供输入电压的情况下施加输出电压,则高压侧 MOSFET 的主体二极管中会有电流,可能会损坏设备。

    避免这种情况的一个简单解决方案可能是在编程过程中为降压供电。

    在上一条消息中,我指的是 SW 引脚过电压。

    有时 ,只插入和拔下编程设备可能会 导致过电压。  

    谢谢,

    斯特凡诺