This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:VIN 至 SW 峰值

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067558/tps53316-vin-to-sw-spike

部件号:TPS53316
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

请参阅以下波形和测试点,客户探头 Vin 至 SW 并观察最大7.56V。

我发现数据表中的 Vin 规格最大值为7V。 测试结果是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    在开关节点电压方面,数据表中提到的大多数规格都是直流值。 考虑到交流电压规格后,如果剩余的过冲电压小于10V,持续时间通常小于10ns (对于数据表中提到的小于20ns 的设备,还添加了屏幕截图),则该值应该正常。 下面的屏幕截图可以帮助您更好地理解它。 但如何正确测量 SW 节点电压,请参见以下文件,本白皮书还详细介绍了 SW 引脚的绝对最大额定值:

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 

    我只是想知道您为什么要从 VIN 到 SW 进行探究? (您想要检查的是什么?)  

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    你还有其他问题吗? 否则,请通过单击“已解决”按钮来关闭此线程。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    我要结束这个话题。 如果您还有任何其他问题,请在下面发表评论以将其打开。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连