This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:设计查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070337/csd87381p-design-query

部件号:CSD87381P
“线程”中讨论的其它部件: ABSTPS650864

您好,

我们计划在 即将推出的设计中使用 CSD87381P。

我们希望以 VIN=5V 的电压操作此设备。 数据表中没有 Clarity wrt Vin (输入电压)。

请澄清。

我们的应用基于 文档 SWCS138D 第8.3节。

 

此致,

Ashish Kumar Pandey

研究工程师

CDOT-德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashish,

    感谢您对 TI FET 的关注。 CSD87381P 将与 Vin = 5V 配合使用。 本设备使用30V FET (最小指定 BVDSS = 30V),ABS 最大 VGS 额定值为+10V/-8V。 下面的链接提供了基于 Excel 的 TI 同步降压 FET 选择工具。 它允许用户输入他们的要求,并根据功耗,封装和1k 价格比较多达3个 TI FET 解决方案。

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您的回复。

    根据  CSD87381P 数据表,建议的 Vgs 范围为1.1-1.9 V。对于建议的计算器表,这些参数超出范围。

    请提供 CSD87381P 的计算器表 。

    此致,

    Ashish Kumar Pandey

    研究工程师

    CDOT-德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ashish,

    再次感谢您对 TI FET 的关注。 Vgs 范围为1.1-1.9V,是 FET 刚开始打开并执行250μA Ω 的阈值电压。 为了完全增强 FET 并保证电阻,您必须提供至少 VGS = 4.5V (PMIC 提供5V 栅极驱动),如数据表中的静态特性表所示。 我填写了基于栅极驱动器 TPS650864数据表的随附电子表格。 我不确定您的输出电流要求,并假设为8A。

    e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1_5F00_Ashish.xlsm

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您的回复。

    此致,

    阿希什