This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:设置问题?

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070664/ucc29002-issues-with-setup

部件号:UCC29002

您好,

我的一位客户正在使用 UCC29002负载共享控制器。 它们有一个应用程序,使用该芯片以12伏偏置为电源,为15V 输出提供负载共享,感应线基本上位于调整销上。 数据表指定此引脚不应高于 Vdd,但方框图显示 ADJ 引脚正在打开收集器,从该简化图中他们看不到问题。 您能否对此提供任何详细信息,以及是否安装此设置将导致问题或可能是可靠性问题?

谢谢,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    感谢您对 UCC29002的关注。

    Vadj 不得超过,否则当 VADJ 添加到模块的闭环迹线中时,输出电压会显著增加。 另一个缺点是,在打开和关闭状态期间,输出电压也会显著增加。

    因此,对于 UCC29002应用程序,请确保 Vadj<VDD。

    TI 建议您使用控制器的计算来执行 Radj 计算。您可以使用以下链接来计算器。

    www.ti.com/.../UCC29002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢戴维。

    听起来我们的设计可以改进,但这种状况(Vdd =12V,Vadj =~15V)是否会成为可靠性或零件过压问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    很抱歉,您提到的情况没有结果,因为它已经超出了该控制器的建议值。

    我们再次建议遵循设计工具以避免异常的负载共享功能。