This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:计算器可能出错

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070593/ucc28019a-possible-error-on-the-calculator

部件号:UCC28019A

您好,

我正在设计基于 UCC28019A 的系统的功率级。

我转过数据表,并与计算器并排跟踪数据表。

除了出于某种原因与数据表中的计算和我的手动计算(与数据表中的计算完全相同)不匹配的 Cvins 之外,所有事情都是一对一的。

您是否可以检查并分享受保护电子表格的密码,以便我可以遵循该公式?

谢谢,

体层摄影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomer,

    请在不 带密码的情况下将参数填写到随附的计算器中。

    我认为这只是 calculator.e2e.ti.com/.../UCC28019A-Design-Calculator_5F00_SLUC117E_5F00_unlock-version.xls 中的一个近似计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    我发现不匹配。

    在数据表(第39页)中,t_cvins_Dischrg 的计算= N/(2*F)。

    在电子表格中,它等于 N/F,因此缺少系数2。

    正确的公式是什么? 我怀疑数据表中的数据正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomer,

    两者都是正确的。

    数据表和 UCC28019A 计算器工具公式都正确!  

    问题是数据表方程式基于半线循环,而-019A Calc 工具使用全线循环。

     您可以参考计算器行312,您可以看到它是行循环