This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:浏览功能

Guru**** 2522140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071083/ucd90124a-brownout-feature

部件号:UCD90124A

大家好,团队

我的客户正在努力启用 UCD90124A 的 Brownout 功能,但 需要了解它是否还包括 V33DIox 和所有相应的信号。

评价委员会对此不明确,因为这项工作没有得到执行。 其中的二极管似乎只对连接器电源输入和 USB 电源输入进行分割,它们更愿意 通过二极管路径仅连接到 V33A 和 V33D,从而将功耗降至最低。 我们能否确认这是正常的?

此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    EVM 没有断路器。 该电流消耗需要支持80mA,持续5毫秒,介于2.9和2.6V 之间。
    是的,只需要 V33A 和 V33D  
    此致
    宜和