各位专家
我们在700mAh 的电池测量中使用 BQ27426,充电器端接电压为4.1V,端接电流为28mA。 目前,我们正面临学习失败和 SOC 跳跃的问题。 为电池充电时,电池将设置 FC,但在学习过程中, RES_UP 无法在学习后设置,但 Qmax_up 可以。
我们已经完成了与 TI 工具匹配的量表 ID。下面是工具反馈。
最佳化学 ID:170最佳化学 ID 最大偏差,%:1.41
所有 ID 的汇总,最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem ID max DOD error,% Max R deviation,Ratio
170 1.41 0.2
315 1.65 0.22
321 1.65 0.22
2537 1.69 0.08
1271 1.74 0.09
391 1.76 0.01
2110 1.76 0.07
3226 1.76 0.07
325 1.77 0.02
333 1.77 0.01
3177 1.79 0.43
384 1.85 0.03
1339 1.86 0.07
但设备只能使用3种 ID,当前我们选择的是4.2V ID,因此我们对仪表设置有些困惑
1. 对于仪表中的默认4.2V ID,与170 ID 相比,错误有多大? 如果错误很大,是否可以更改设备中的 ID?
2.对于学习错误,我们可以检查哪一个参数以使学习成功?
谢谢
申俊