This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030频率范围

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069462/lm5030-lm5030-frequency-range

部件号:LM5030

您好,

请 解释,建议  的最小和最大频率操作范围是什么?

在数据表(2015年11月修订版)第6页中,我看到 “频率1 - 200kHz 和 频率2 - 600kHz”,

最小为200kHz,最大为600kHz? 还是我应该去 别的地方看看?

谢谢

MIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米克,

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng,

    感谢您的快速回答。 “电源推荐” 对我来说很好,我会继续我的设计,

    但实际上,最好将参数的最小和最大 值放在制造商 IMHO 保证的参数表中。

    谢谢

    MIM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,米克,我要结束这条主线,谢谢。