This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:有效输出阻抗

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071032/tlv733p-q1-effective-output-impedance

部件号:TLV733P-Q1

您好 E2E,

我的客户正在使用 TLV73318PQDRVRQ1。  他们正在尝试确定此设备的输出阻抗。  具体地说,他们的问题是:

“此 LDO 的输出引脚的等效电阻和电感是多少”

我们是否有这些信息?  如果需要内部分享,请告诉我。

谢谢!

罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Russel,

    对于 R 组件,我们可以使用压降电压@ ILOAD 规格。 对于1.8V 版本,最大压降@ ILOAD = 300mA 为300mV。 这将最大输出电阻设置为1Ω(= 300mV/300mA)。  

    电感不太容易获得,我们没有这方面的数据。

    此致,

    尼克