This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317AT/NOPB 的螺钉拧紧扭矩

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069228/lm317a-screw-tightneing-torque-for-lm317at-nopb

部件号:LM317A

大家好,团队

LM317AT/NOPB (TO220封装)是否有推荐的螺钉拧紧扭矩? 我的客户需要它作为参考。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    请给我几天时间为你检查一下。

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    此请求是否有任何更新? 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    关于 TO-220封装的螺钉扭矩规格, 我不相信我们有。  我‘re的唯一指导是3到6英寸磅或80 N-cm 作为“推荐”的起点,最大扭矩力取决于螺钉和材料的大小。

     我认为,从 TI 的角度看,只要符合热考虑并且设备不会受到损坏,客户就可以自行决定如何将设备安装到 PCB 上。  

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米