大家好,
我知道 BQ76942适用于3s 至10s 锂离子电池。 我的怀疑是
1) BREG 和 Regin 引脚的用途是什么?
2)为什么 BREG 和 Regin 引脚的晶体管连接在 CHG 和 DISCHG MOSFET 之间?
3)我有计划使用微控制器控制 CHG 和 DSCHG MOSFET,在这种情况下,我是否需要使用 BREG 和 REG 引脚中使用的晶体管?
4) Regin 和 BREG 晶体管是否与 REG1引脚有任何连接?
请澄清我的上述疑虑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我知道 BQ76942适用于3s 至10s 锂离子电池。 我的怀疑是
1) BREG 和 Regin 引脚的用途是什么?
2)为什么 BREG 和 Regin 引脚的晶体管连接在 CHG 和 DISCHG MOSFET 之间?
3)我有计划使用微控制器控制 CHG 和 DSCHG MOSFET,在这种情况下,我是否需要使用 BREG 和 REG 引脚中使用的晶体管?
4) Regin 和 BREG 晶体管是否与 REG1引脚有任何连接?
请澄清我的上述疑虑
你好,Babu,
1) BREG 和 Regin 引脚的用途是什么?
Breg 是预调节器 REG0的输出,用于驱动 BJT 的基座,为 Regin 引脚提供~5.5V 的电压。 Regin 引脚用于为 REG1和 REG2 LDO 供电。 这在数据表的第12.3.1节"预调节器控制"中进行了说明。
2)为什么 BREG 和 Regin 引脚的晶体管连接在 CHG 和 DISCHG MOSFET 之间?
如您所述,这可以连接到电池组顶部,也可以连接到 CHG/DSG FET 之间。 Regin 需要~5.5V 的电压,因此使用 BJT 和 BREG 稳压器降压电压。 我不是完全确定为什么它被放置在 EVM 的公共排污点,我的猜测是这样, 当设备发生故障时,调节器可以通过充电器或电池供电。 如果 FET 关闭,FET 的主体二极管也可以作为一种保护调节器免受反向电流影响的方法,尽管通常建议在该路径中放置一个二极管以实现此目的。
3)我有计划使用微控制器控制 CHG 和 DSCHG MOSFET,在这种情况下,我是否需要使用 BREG 和 REG 引脚中使用的晶体管?
如果您计划使用 LDO REG1或 REG2,则只需使用 BREG/Regin BJT。 如果未使用 LDO,则这些可保持浮动。
4) Regin 和 BREG 晶体管是否与 REG1引脚有任何连接?
是的,这些驱动器用于为 REG1/REG2 LDO 供电。 请参阅 数据表的第12.3节 LDO。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门