This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在具有6kV 或8kV 空气放电的静电测试中,撞击 B0或 B15芯片将停止工作,MCU 重置再次正常。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070739/in-the-electrostatic-test-with-6kv-or-8kv-air-discharge-hit-b0-or-b15-chip-will-stop-working-mcu-reset-once-again-normal

“Thread:TestBQ76940 (线程:测试,BQ76940)”中讨论的其它部件

亲爱的专家

在具有6kV 或8kV 空气放电的静电测试中,撞击 B0或 B15芯片将停止工作,MCU 重置再次正常。

请给我一些关于这个的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel 你好,

    请提供更多详细信息。  此设计中使用的是什么处理器 IC?

    谢谢你,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的列昂纳德

    处理器是 GD M3系列。

    具体流程如下:使用静电测试设备8kv 空气放电,装置采样接口和 NTC 采样接口进行空气放电测试,油芯片故障,采样数据异常,通信停止,MCU 重置后 MCU 恢复正常。

    整个操作可以重复。 4kV 下没有发生这种情况。 此时将显示+6kv 和+8kv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢加布里埃尔

    我不熟悉 GD 处理器,请提供完整的 TI 部件号。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,为了澄清,您是否正在寻找保护设备,或者寻找一种处理器处理此 ESD 事件的方法?  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的列昂纳德

    抱歉,部件是 BQ76944003。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔:

    电池管理电路中 ESD 设计的常见参考是 www.ti.com/lit/slua368 ,尽管它是为 BQ20zxx 系列准备的,但原理是相同的,请保持敏感电子元件远离 ESD 电流。 您希望将 ESD 电流穿过包装端子,从通信线路到 包装端子,从包装端子到电池。  从电池到电子设备,您需要在到达引脚之前,任何瞬态电流都能到达滤波器电容器。  ESD 性能将取决于布局和原理图。   同时检查电容器的频率响应。  陶瓷电容器通常具有良好的频率响应。  BQ76940通常需要一个较大的 CF 滤波器电容器值,有时这些电容器的高频响应较差,并且一个并行的小电容器可能会比较大的值更好地分流 ESD 能量。