根据数据表18上的第9.7节,推荐的上拉电阻值为10K 至100K,电压源为5.5V 或更低。 我们正在尝试使用 PWRGD 信号打开状态 LED,并注意到数据表中的其他地方 PWRGD 的最大汇电流为5 mA。 为了使电路正常工作,我们需要使用500欧姆左右的上拉电阻,这将产生2 mA 的汇电流,因为我们的输出为1.0V。 这2 mA 低于5 mA 最大值,但500欧姆电阻远远超出建议的10K 至100K 范围。 我们只是在寻找有关 PWRGD 上500欧姆的高达1.0V 电阻不会损坏设备并使其正常工作的确认信息。 谢谢你