This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:PWRGD 建议的上拉值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071034/lmz31503-pwrgd-recommended-pull-up-value

部件号:LMZ31503

根据数据表18上的第9.7节,推荐的上拉电阻值为10K 至100K,电压源为5.5V 或更低。 我们正在尝试使用 PWRGD 信号打开状态 LED,并注意到数据表中的其他地方 PWRGD 的最大汇电流为5 mA。  为了使电路正常工作,我们需要使用500欧姆左右的上拉电阻,这将产生2 mA 的汇电流,因为我们的输出为1.0V。 这2 mA 低于5 mA 最大值,但500欧姆电阻远远超出建议的10K 至100K 范围。 我们只是在寻找有关 PWRGD 上500欧姆的高达1.0V 电阻不会损坏设备并使其正常工作的确认信息。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shane,

    我已经于2018年1月1日回复了您的帖子。 参见下文。

    您的理解是正确的。 PG 引脚必须保持在 VIN 范围内才能保持低电平。 但是,您的两个 LMZ31503应用程序没有问题。 两个 LMZ31503应具有相同的输入电压。 LMZ31503的第一个 PG 连接到 LMZ31503的第二个 INH/UVLO 引脚。  INH/UVLO 有一个内拉至 Vin 的位置。 当 VIN 消失时,PG 没有拉电压。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南希,我接受了这个答案。 感谢您的快速响应。 这个问题是相关的,但侧重于推荐的上拉电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shane,

    很抱歉,我认为这是同一个问题。 PWRGD 汇电流最大为2mA,不是5mA。 这意味着您的上拉电阻器应该更大,以使电流远小于2mA。 对于1V 上拉,10K 或100k 正常。 500欧姆太小,功耗太大。 希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希