This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:3.3V VLDOIN

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070964/tlvm13630-3-3v-vldoin

部件号:TLVM13630

尊敬的*:

在 输出3.3V 的配置中,我们使用 TLVM13630是否可以从输出向 VLDOIN 引脚22提供3.3V 电压?

在这种情况下,您建议在 VLDOIN 引脚上盖上1uF 25V X7R 0603帽,还是100nF 16V X7R 0402帽也正常? 此保护罩对噪声抗扰性有何影响?  

此致,

大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以使用3.3V 输出来提供 VLODIN。

    不需要电容器,但建议使用。 1uF 25V X7R 0603足以绕过(抗噪音)。