This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:蓄电池组终端上的电压偏移

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070839/bq25170j-battery-pack-offset-voltage-on-ts

部件号:BQ25170J

您好,

如 BQ25170J 数据表所示,我们的电池箱包括一个 NTC 电阻器。  

在300mA 下的持续充电/放电过程中,NTC 和电池组的公共接地引脚上有~15mV 的偏移量。

BQ25170J 是否考虑此偏移? 或者我是否需要在设计中考虑这一点?

巴西·安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉,但没有,TS 针脚无法补偿接地回路中的电压偏移。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的快速回复。 补偿这种补偿的最简单方法是什么?

    此致,

    安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安布罗瓦斯

    要减少由通用 GND 返回引起的 TS 错误,需要考虑一些事项。

    ) 降低 GND 回路,大线,大印刷电路板波形和低损耗连接器中的直流电阻

    2) 将 NTC 回车与电池回车分开,保持 NTC 回车独立,直至达到 BQ25170J

    (第3条) 15mV 的偏移量将对高温设置产生更大的影响,将其添加到 NTC 计算中,它将增加约2.5C