This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:SMBus 和 I2C ESD 保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A, EV2400, BQ78350, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070344/bq76940-smbus-and-i2c-esd-protection

部件号:BQ76940
“线程”中讨论的其它部件: BQ78350-R1AEV2400BQ78350StrikeTIDA-00792

您好,

电路涉及 BQ76940 AS AFE 和 BQ78350-R1A AS Companion,STM32 AS MCU。

以下屏幕截图显示了 SMBus 线路的保护电路(与 EV2400模块接口配套)

 用于 ESD 保护的二极管是:DESD5V0S1BA-7

来自面向 SMBus 的 TI 参考设计

      

查询:  1)集成电路经常损坏,所以我们想知道问题可能出在哪里,我们使用 EV2400来点击 I2C 和 SMBus,以在连接伴侣时验证信号。 当我们想要通过 EV2400连接时,我们是否需要断开与 AFE 和 MCU 与伴侣的连接?

                  2)连接到 GND 的1兆电阻(R116和 R117)和连接到 BAT 的齐纳(D53和 D54)的重要性

                   3)为什么串联连接两个100欧姆电阻器

                  4)与 BAT 相关的火花间隔的重要性

                  5)可以实施哪些保护/方法来改进用于 ESD 的 I2C 和 SMBus。

请提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rohsik,

    1.当 BQ76940与 BQ78350-R1A 一起使用时,BQ76940版本应为2.5V REGUT,以为 BQ78350供电。  来自 EV2400的3.3V 电压将超过 BQ78350的电压限制,这可能是损坏的原因。  连接系统的 ESD 也可能存在。  当从 EV2400与 BQ76940通信时,应断开仪表的连接。  您可能可以在 EV2400和 I2C 总线之间使用电平转换器(连接了 BQ78350),但请记住,BQ78350不会共享该总线,如果看到寄存器发生变化,它会将它们改回原来的目的, 如果它与 EV2400发生总线冲突,它将进入错误模式,并可能会花费大部分时间设置寄存器或尝试与 BQ76940建立可靠的通信。

    2. R116和 R117有助于确保 SMB 线路在与主机断开时达到0V。  D53和 D54限制来自 ESD 冲击的电压或连接器引脚上的电压。

    3.一个电阻器限制从外部源 进入齐纳的电流。  另一个电阻器限制从齐纳二极管电压进入 IC 引脚的电流

    4. 火花间隙将在 ESD 冲击过程中限制电压,并提供足够的电压。   

    5.所示电路已用于多种 TI 电池参考设计。  检查所选齐纳二极管的 ESD 性能。  您可能会看到专门为通信信号设计的 ESD 设备。  Tida-00792使用 了一个具有单个100欧姆系列电阻器的 TPD1E10B06DPYT。