This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:支持的最小充电电流,电池耗尽,放电模式下的温度保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070258/bq25616-minimum-charging-current-supported-dead-battery-temperature-protection-in-discharge-mode

部件号:BQ25616
“线程: BQ25611D”中讨论的其它部件

您好,

 下面 我们将询问 BQ25616的工作情况。  我们非常感谢您帮助我们理解/澄清这些问题。

 

1.数据表 第9.3.5节说明,充电电流必须在300mA 至3A 范围内。 请确认是否可以将充电电流设置在300mA 到400mA 的范围内(希望设置在350mA 左右)? 由于 TI 回答了关于 BQ25616的一个问题,最小充电电流约为615mA。  

e2e.ti.com/.../bq25616-can-t-enter-the-constant-current-charging-mode

能否确认 IC 的最小充电电流支持?

2.根据数据表值,ICHG =1100欧姆-充电电流调节精度约为16%是否正确?

3.我从以下链接获得了有关电池失效(电池电压因过度放电而断开)情况的答案。 请确认这些理解是否正确。  

由于蓄电池电压低于2.2V (施加调节电压后),充电电流将限制在100mA (根据9.3.7.2 -表5)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892355/bq25616-behavior-of-the-ic-when-no-battery-is-connected-and-the-adapter-is-plugged

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899275/bq25616-no-battery-condition

如果我们可以在数据表中获取这些信息,这将非常有帮助。  

4.尽管如此,可能是一个愚蠢的问题,我们没有使用升压模式。 OTG 引脚始终较低。 在升压模式下,当电池温度超出范围时,通过禁用 Q4 - BATFET 来暂停升压模式。

我们希望在增压模式下,在正常放电模式下使用可用的温度保护(仅限 BAT,无 VBUS 和增压模式)。 我了解 TS 引脚中的电压感测,并根据 REGN 电压的百分比做出决定,在 Bat Only (仅限波形)模式下,REGN 将关闭。 我们是否可以使用此功能(增压模式下的温度保护)? 例如-我们可以在外部提供电阻器分压器吗?

谢谢,

Chandan N