This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:TPS59641RSLR 的替代产品

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, TPS59650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069214/tps59641-alternative-of-tps59641rslr

部件号:TPS59641
“线程: TPS59650”中讨论的其它部件

您好,

我们的客户正在使用 TPS59641RSLR 驱动 Baytail E3800产品。

我们的客户需要符合 Vboot=1.0V 或1.1V 和 IMVP7标准的设备。

请告诉我们 TPS59641RSLR 的替代方案。

此致,

西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我期待听到你的声音。

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,  

    在此对延迟表示歉意。 昨天是美国的一个假期。 我已将此线程分配给负责的工程师,您应该很快就会听到反馈!

    谢谢,

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳斯塔莎,

    感谢你的回复。

    更新后,请再次与我联系。

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,内希,

    我们只有几个与 IMVP7兼容的解决方案,如下所示。 似乎没有合适的解决方案来替代 TPS59641,其 Vboot = 1.1V。 我将与我的团队联系,看看是否有任何可能。 但我认为销对销解决方案是必须的,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick,

    感谢您的支持。

    我了解到没有合适的解决方案可以用 Vboot = 1.1V 替换 TPS59641。

    我认为销对销解决方案不是必须的。

    我已经提出 TPS59650,但客户拒绝了,因为 Vboot≠1.1。

    我认为客户需要 Vboot = 1.1V,而不是 pin 到 pin。

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,

    我已经联系我的团队进行咨询。 收到反馈后,我会立即回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,

    不幸的是,我们没有其它与 Vboot = 1.1V 兼容的 IMPV7解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick,

    感谢您的支持。

    西伊